This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534:NE5534、外部频率补偿

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955767/ne5534-ne5534-external-frequency-compensation

器件型号:NE5534

在数据表电路中、8号引脚电容器 CC 连接是否正确?

CC 电容值、它是如何确定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunYoung、

    是的、CC 连接在引脚1和8之间。 对于 CC 的计算、我将尽快为您提供答案、但在此之前、数据表中有示例图显示了具有不同 CC 值的不同电气特性。

    最棒的
    Jerry