This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:图20

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961865/tpa6141a2-figure-20

器件型号:TPA6141A2

大家好、

数据表图20显示了增益= 0dB 时的以下情况。
在本例中、您能告诉我输入电压(Vrms)吗?




此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    因为放大器增益固定为0dB。 每次测试的输入电压与输出电压相同。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.