This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:可以#39;t 连接到 PC

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953963/tas6424lq1evm-can-t-connect-to-pc

器件型号:TAS6424LQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424
我通过更换电路板上的电感器来评估声音质量、 但听音结束⇒断开应用⇒关闭评估板⇒关闭电源⇒线圈样本更换⇒打开电源⇒打开评估板⇒此计时我不应该看到连接应用、 我无法将我的 PC 连接到评估板。 
到目前为止、我已经购买了3块电路板、但它们都有相同的问题。 
原因是什么? 


此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到 USB 连接蓝光 LED 在通电时亮起?

    您是否检查了3.3V 是否正常?

    电路板是否可能过热、USB 旁边的一些组件是否损坏?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我打开电路板时、LED 亮起。

    输入电压为12V。

    电路板似乎没有过热。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    板上有多个 LED。 再次确认一下、在通电和连接 USB 电缆时 USB LED 是否亮起? (它是蓝色)。  我们可以使用此信息来隔离问题。  如果它亮起、则表示 EVM 工作正常、问题出在 PC 端。 如果未亮起、则说明是 EVM 板问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我打开电源并连接了 USB 电缆、但蓝色 LED 不会亮起。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以检查 K1的引脚3是否为3.3V?  此引脚为 TAS1020 USB-IIC 器件的3.3V 电源。   

    是否有其他奇怪或异常行为?  更多信息将帮助我找到一些要检查的提示。  TAS1020不起作用的情况很少见。  在失去连接之前还需要做什么?  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 K1的引脚3。 它是3.3V。

    使用该板时、L5至 L8电感器替换为不同的电感器。

    即使电路板发生故障、我也必须在之前更换电感器。

    我可以想到的另一件事是用我的手触摸电路板。 这会产生负面影响吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用手触摸可能会导致 ESD 问题。 虽然这种情况非常罕见、因为它已经组装在 PCB 上、但对于 ESD 事件应该非常强。

    您还有一个 EVM 吗? 在更换线圈之前、尝试以不同的方式对其进行测试。  我相信更换线圈、操作本身不会导致这种情况。 可能是其他东西。

    您是否尝试更换 USB 电缆或使用其他笔记本电脑?  我不知道 USB 接口是否发生浪涌事件、这会损坏 TAS1020器件。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直使用相同的 USB 电缆和笔记本电脑。

    我一直保持笔记本电脑、电路板和电源之间的电缆连接。 在这种状态下、我关闭了电源、用另一个电感器替换了电源、然后打开了电源、但无法连接到笔记本电脑。 (在关闭电源之前、我一直能够连接到我的笔记本电脑。)

    此处无法评估 TAS1020。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您在插入 USB 电缆时焊接电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如图所示安装8个插孔、然后在连接了插头的情况下安装电感器。

    (__LW_AT__照片中的蓝色 LED 亮起、这是在电路板发生故障之前拍摄的。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、插入 USB 电缆后、电感器仍会发生变化。 在该状态下、有5V 的 USB 电源。 我们不知道在此期间发生了什么。 USB-IIC 设备无法正常工作。 但我确信有一点是:TAS6424 D 类放大器很好、非常强。

    我建议您使用新的 EVM、并在 USB 电缆拔出后执行这些步骤、而不是花时间解决此问题。 这将帮助您提高音频性能、而不会因为此问题而受阻。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我已经购买了一个新电路板、我将尝试使用它、同时注意 USB 电缆连接。

    感谢您的支持。

    此致、