This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM3793A:PCM3793ARHBR 的技术问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3793A, TLV320AIC3107, TLV320AIC3104, TLV320AIC3110, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955631/ccs-pcm3793a-technical-question-for-pcm3793arhbr

器件型号:PCM3793A
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3107TLV320AIC3104TLV320AIC3110TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是`m Masahiro Kuroda。

我对 PCM3793A 有一些疑问。

・通用音频时钟与特定于应用的时钟在系统时钟(SCKI)方面有何区别?
・ 在从机模式下运行时、应输入哪个时钟?

感谢您的支持

此致、

Kuroda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuroda-San、您好!

    虽然 PCM3793A 是有源器件、但我们想知道您是否会考虑  使用 TLV320AIC3104、TLV320AIC3106或 TLV320AIC3107 (D 类)器件?  如果需要更高功率的 D 类输出、则 TLV320AIC3110可作为另一个选项。

    1)  通用音频时钟频率是均匀分频至48kHz 或44.1kHz 倍数的标准音频采样率的频率。 "特定于应用"的时钟是常见的主机处理器频率、但它们不会直接分频为常见的音频采样率(请参阅表13)。

    2)  使用通用音频时钟频率实现精确的音频采样率。