This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32EVM-PDK:GUI 安装失败

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32, TLV320DAC32EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961084/tlv320dac32evm-pdk-gui-install-failure

器件型号:TLV320DAC32EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32

你(们)好。

我的客户正在 使用 TLV320DAC32EVM-PDK 评估 TLV320DAC32。 但他无法安装 EVM 的 GUI、错误日志如下所示。

“Windows Installer 引擎已损坏。 尝试解决此问题。 请通过在 msi.dll 上运行 regsvr32.exe 来注册引擎”

操作系统:Windows 10 64位企业版

他尝试了故障排除方法、但未能正常工作。 您能否提供在 Win 10系统中运行此功能的可能方法?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeming、

    客户是否尝试在兼容模式下安装和运行 GUI? 我建议在此兼容模式下使用以前的 Windows 版本、以避免这种冲突。

    在此之后、请告诉我客户是否有问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的,他尝试了 Win Vista 兼容模式,但失败了。  

    我建议他将其安装在 Win 7或以前的操作系统环境中。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeming、

    客户是否尝试使用 WinXP 兼容模式?

    此外、客户是否可以在 PC 中禁用驱动程序签名验证?  

    我还建议安装最新的 NI Visa 驱动程序(从 NI-VISA 网站 https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#346210下载这些驱动程序 、并从下面的 USB-MODEVM 驱动程序下载)。

    e2e.ti.com/.../slac521.zip

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的建议。

    客户的 PC 由其公司管理、因此他无法禁用驱动程序签名验证。

    我要求他使用一台可以这样做的 PC。

    最棒的

    Zeming