This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:VCOM 电容器

Guru**** 2644685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955720/pcm3008-vcom-capacitors

器件型号:PCM3008

您好!

根据 PCM3008数据表、我发现建议在 VCOM 和 GND 之间使用0.1uF 陶瓷电容器和1uF 或更大的化学电容器。
对于1uF 电容器、是否可以使用1uF 陶瓷电容器代替1uF 化学电容器?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 PCM3008发布时、尺寸较小且音频质量合适的陶瓷电容器并不广泛可用、因此通常建议使用电解电容器。  已经发生了变化、并且提供了合适的陶瓷电容器。  同样的建议也适用于交流耦合电容器。

    以下是一些良好的阅读材料: https://www.ti.com/lit/an/slyt796/slyt796.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的回复。

    我知道。

    此致、
    加藤