This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:输入阻抗与 FS 相关

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961705/pcm1808-q1-input-impedance-dependency-on-fs

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

我的问题与以下问题有关、但输入阻抗是否依赖于 FS?  数据表显示、当 fs=48kHz 时为60kΩ μ A (典型值)、但对于 fs=16kHz 或96kHz 是相同的吗?

此致、

川崎市