This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:tlv320aic1110 DTMF 路由

Guru**** 2443680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955441/tlv320aic1110-tlv320aic1110-dtmf-routing

器件型号:TLV320AIC1110

您好!

数据表的第29页指出:"所有输出端都存在 DTMF 发生器模块的音调、通过启用或禁用各个输出端口来控制这些音调。"  但是、第5页的方框图显示了在 PCMOUT 下游注入的 DTMF 输出。

PCM 输出上是否也会出现 DTMF 音调? 我需要通过 PCM 接口上的 POTS 电路将其发回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chad,

    我想数据表试图说明的是、它可以出现在耳机上。 查看方框图、可以看到音调将进入 DTMF 多路复用器。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该方框图还具有从数字调制器模块后面返回到模拟调制器的反馈路径。  DTMF 是否会通过该路径路由回来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chad,

    这是正确的、看起来它实际上可以路由回路。 由于这是一款较旧的器件、我对此没有太多经验、因此我将与另一位同事进行讨论。 但可能需要几天的时间才能得到响应。  

    此致、

    Aaron