This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC111:功能温度范围

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: AIC111, TLV320AIC3204, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955250/aic111-functional-temperature-range

器件型号:AIC111
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3100

大家好、

AIC111℃中有两个温度参数、一个是自然通风工作温度范围:0 ~ 70℃、另一个是功能温度范围:- 15 ~ 85。 这两个参数是如何定义的、有何差异? ℃AIC111在-15 μ s 下使用、需要什么条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    虽然 AIC111仍是一款受支持的有效器件、但它已有近20年的历史、自那时以来、已经发布了一些更新的产品、这可能更适合。  您能否确认客户想要实施什么?

    要直接回答该问题、该器件将满足数据表中0-70C 温度范围内的指定性能、并且在-15C - 85C 温度范围内运行时不会出现功能问题、但它不会满足所有性能指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。

    我们的客户需要 ADC + DAC + AGC。 ADC + DAC + AGC 的功耗小于2mA。 是否有任何替代编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们经常会收到有关功耗与电源电流的更多请求。  如果需要扬声器驱动程序、请查看 TLV320AIC3100、如果不需要扬声器驱动程序、请查看 TLV320AIC3204、并让我们知道它们是否接近目标。