This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何实现短路和开路负载诊断

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955681/tas2505-q1-how-to-implement-short-and-open-load-diagnostic

器件型号:TAS2505-Q1

尊敬的团队:

上个月、我问了同样的问题(链接是 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/943531)。

客户反馈、当他们使用第1页/寄存器48时、输出(SPKM/SPKP)仍然具有 PWM 信号(50%占空比)。 由于 PWM 信号、它们无法进行诊断。 当它们将第1页/寄存器45设置为断电模式时、 SPKM/SPKP 没有输出信号。 在这种情况下、如果扬声器已连接、A 点电压为1.12V。 如果未连接扬声器、A 点电压为0V。 因此、我们应该在   第一步中更改第1/register 45页、而不是第1/register 48页、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    没错。 第1页/寄存器48用于使器件静音。 仍将存在50%的 D 类活动(PWM 输出)。 另一方面、 第1页/寄存器45会将 D 类驱动器完全断电、从而导致不输出信号。

    客户应使用寄存器45、而不是您正确提到的48。 很抱歉、我之前的帖子中有误解。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.