请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 尊敬的团队:
上个月、我问了同样的问题(链接是 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/943531)。
客户反馈、当他们使用第1页/寄存器48时、输出(SPKM/SPKP)仍然具有 PWM 信号(50%占空比)。 由于 PWM 信号、它们无法进行诊断。 当它们将第1页/寄存器45设置为断电模式时、 SPKM/SPKP 没有输出信号。 在这种情况下、如果扬声器已连接、A 点电压为1.12V。 如果未连接扬声器、A 点电压为0V。 因此、我们应该在 第一步中更改第1/register 45页、而不是第1/register 48页、对吧?
谢谢、此致、
雪利