This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:输出 Zobel 设置

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961457/tpa3251-output-zobel-settings

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

尊敬的:

我正在尝试了解输出"Zobel"滤波器必须使用的值?

在 TPA3251 EVM 中、CZ = 1uF /Rz = 3.3 Ω、截止频率

在 TPA3251数据表中、CZ = 10nF / Rz = 3.3 Ω

在 TPA3255 slaa78应用手册中、CZ = 220nF / Rz = 1 Ω

在所附的 doc 中、CZ = 1uF / Rz = 2.7欧姆

随附文档的地址:

www.google.com/url

您能帮我了解哪一个是正确的吗?

此致 Florente2e.ti.com/.../TPA3251-_2D00_-Post-Filter-Feedback-_2800_PFFB_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    EVM 元件作为放置架放置在那里。 作为默认值、我建议使用应用手册中的值、因为我们使用这些值运行 PFFB 测试、因此我们可以保证 PFFB 能够与这些组件配合使用。  

    此致、

    Robert Clifton