This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:接地要求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961649/pcm2906c-grounding-requirements

器件型号:PCM2906C

编解码器上的所有接地引脚是否应连接到同一网络? 我有一个音频接地、它脱离放大器运行、我想在这里将编解码器的模拟接地连接在一起、但无法从方框图中看出数字和模拟接地是如何在 IC 内部连接的。 评估板和数据表都显示了所有连接到同一接地端的线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    理想情况下、接地端应连接到相同的 GND 电流回路平面。  如果使用了单独的平面、则仍需要在某个点将两个平面短接在一起、理想情况下直接在 PCM29xx 器件的下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、这就是我所想的。 谢谢!