This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871原理图审阅

Guru**** 2550480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960820/lm4871-lm4871-schematic-review

器件型号:LM4871

大家好、

在这里了解您很高兴。 您能帮我从客户的角度查看 LM4871原理图吗? 谢谢。  

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    感谢您提供电路原理图。 我建议移除 LM4871和扬声器之间的输出组件。 该器件不需要中间组件即可实现正确的行为。 否则、由于这些组件、可能会出现额外的电流需求和爆音问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您在这里的帮助。 您在这里指的是哪个组件? 如果您能在此处分享更多详细信息、我将不胜感激。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我参考了以下组件:

    R26
    -R27
    C53
    C54
    C55
    -C56
    C57

    该器件不需要额外的组件即可实现正确的行为。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.