请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954740/lm4951a-gain-error-of-lm4951a
器件型号:LM4951A大家好、团队、
我的95.0kΩ~105.0kΩ 510kΩ 100kΩ 484.5kΩ~535.5kΩ 了 LM4951A、设置 Ri = 8 Ω(2 Ω)和 Rf = 8 Ω(2 Ω)。
根据上述设置、增益范围为9.2~11.3 (典型值:10.2)。 但结果是8.9 (Vinp-p=0.080V、Voutp-p=7.2V)、该值不在范围内。
LM4951A 的增益是否有任何变化?
如果是、您能否向我们提供变体的数据?
此致、
肖特罗