This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:典型和最大电源电流

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961459/tlv320dac3100-q1-typical-and-maximum-supply-current

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

为了计算电源、我想知道 TLV320DAC3100-Q1每个电源引脚的电源电流。

您能否为我提供电源电流的典型值和最大值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    典型电流值取决于器件配置。 您可以在下面的应用报告中找到有关不同配置的一些详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf

    如文档中所述、 DAC 调制器通过播放几秒钟的声音来激励、然后停止声音并进行电流测量。 这些基本上是待机模式下的电流测量。

    播放提示音时、SPKVDD 电流应该会增加。 电流可能高达200mA。

    我建议将最大电流电平视为文档中提到的值的+20%。 和250mA 作为 SPKVDD (由于电流峰值)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.