This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:是否需要 PLIMIT

Guru**** 2814045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961541/tpa3136ad2-is-plimit-required

器件型号:TPA3136AD2

数据表在讨论时会说明

"PLimit 9.3.3 PLIMIT

如果被选中、PLIMIT 运行将把输出电压电平限制在一个低于电源轨的电压电平。"

它似乎不是可选的、因为如果没有为该引脚馈送电压、音频放大器将不起作用。    

由于我不需要限制输出功率、因此我不需要使用 PLIMIT。   我会将其连接到 GVDD 而不是分压器吗?

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    是的、如果您不需要 PLIMIT、请将 Plimit 引脚直接连接到 GVDD。

    此致、

    Derek