This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:即将替换为 TLV320DAC3100

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961425/tlv320aic3100-about-replace-to-tlv320dac3100

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

您好!

(问题)
当 TLV320AIC3100上未使用麦克风输入时、是否可以将其替换为 TLV320DAC3100?
我的客户认为这些是引脚兼容的(4/15PIN:NC)、寄存器有一点不同。
他们的理解是正确的? 是否可以替换为 TLV320DAC3100?

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    DAC3100实际上是不带 ADC 路径的 AIC3100。  如果客户希望为现有 TLV320DAC3100设计添加单声道 ADC 路径、则 TLV320AIC3100是一个不错的选择。  它们基本上是100%兼容的。