This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:需要功率级在2 Ω PBTL 时支持400W 功率、在4 Ω BTL 时支持200W 功率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961094/tas5634-need-power-stages-to-support-400w-at-2ohm-pbtl-200w-at-4ohm-btl

器件型号:TAS5634

您好、Sirs、

我们是否有一个功率级来支持400W、1%THD+N (在2 Ω PBTL 上)和200W、1% THD+N (在4 Ω BTL 上)的负载条件?
TAS5634 在3 Ω PBTL 条件下可实现400W、在6 Ω BTL 条件下可实现200W、这不能满足客户的要求。



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TAS5634 在4 Ω 时可支持200W、1% THD+N。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢。 在2 Ω BTL 负载下、400W、1% THD+N 的功率是否可行? 我们需要 BU 的帮助来生成官方信函或数据表更改,以确认200W、1% THD+N (4 Ω BTL 负载)。

    谢谢、此致、

    陈耀恩

    2020年3月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我与团队核实一下为什么 d/s 受到这样的限制、稍后再联系您。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们不会发现使用 TAS5634进行支持的任何风险、

    • 2 Ω PBTL 时为400W、1% THD+N
    • 4 Ω BTL 时为200W、1% THD+N

    我们设置最小负载阻抗的最初原因是 d/s 中的值存在热问题和振铃电压问题。

    在您的情况下、我们建议将 PVDD 电源电压设置为低于数据表中的最大值。 例如、对于200W/4R BTL、45V 应该是一个不错的选择。 这将为我们在热设计和功率 FET 电压应力方面提供更多裕度。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的建议。 对于具有1% THD+N 的400W、2 Ω PBTL、您建议使用什么 PVDD?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年3月12日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    它的值可以与45V 相同、也可以为两种情况使用48V、因为这是更常见的值。 该值设置为仅涵盖所需的输出功率。  

    谢谢!

    此致、

    Sam