This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:引脚19、20连接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955208/pcm1690-q1-pin-19-20-connection

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

PCM1690-Q1具有引脚19 (AMUTEO)、引脚20 (MD/SDA/DEMP)。 这些是低电平有效的开漏输出。

问:这些引脚是否具有内部上拉电阻器? 还是需要添加外部上拉电阻器?

如果这些引脚具有内部上拉电阻器、我想再提出一个问题、如下所示。

问:对于 Pin20、如果不是 I2C 模式、该引脚将输入引脚作为 MD、DEMP。 在这种情况下、内部上拉寄存器仍然有效?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    这些引脚没有内部上拉电阻器。 运行时需要一个外部上拉电阻器。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您的回答。

    您是否对上拉电阻器的电阻值有任何建议?

    如果上拉电阻很小、我认为引脚会看到由上拉电阻器和 IC 内部电阻产生的中间电压。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里莫托-圣

    AMUTEO 引脚具有开漏输出、该输出类似于用于 I2C 通信的数字引脚。 根据运行速度、您将使用1kΩ Ω 和10kΩ Ω 之间的上拉电阻器。

    吴约瑟