This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:如果 SCKI 脉冲宽度不符合数据表中图26所示与门的干扰、该器件如何工作?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954978/pcm1808-q1-how-does-it-work-if-the-scki-pulse-width-doesn-t-meet-the-datasheet-by-the-glitch-from-the-and-gate-shown-in-figure-26

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

我的客户一直在调查 PCM1808-Q1。  它们将使用图26中所示的相同电路。  在这种情况下、和的输入不同步、因此当/mask 信号(L->H、H->L)工作时、SCKI 引脚上可能会发生毛刺脉冲、这可能不符合数据表的要求。  在这种情况下会发生什么情况?  由于数据表中显示了图26、因此应该可以、但请让我确认它在这种情况下是如何工作的。  或者、在启用或禁用 PLL 以获得可变输出之前、/MASK 信号是否必须保持稳定?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    您指的是哪项要求? 屏蔽信号不需要与 SCKI 同步、基本上应该被用作一个使能功能。 您保持高电平以通过 SCKI 并将其拉低以停止 SCKI。 有关时钟停止断电和复位时序、请参阅图20。 一旦 SCKI 暂停、大约需要4us、直到器件启动复位并将数据拉至低电平。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您的快速回复。

    我参考了数据表第19页的图26。  我知道 SCKI 不必与/mask 同步。  我想 PLL170x 的/MASK 和输出不同步。  因此、当 PLL170x 输出激活时、当/MASK 信号移动1->0或0->1时、与门的输出可能会出现干扰、从而进入 SCKI。  这是我的客户所担心的。

    在 PLL170x 输出如此有效时、图26是否期望/掩码保持稳定?  否则、和的输出会产生干扰、而 SCKI 会接收到干扰。  或者、SCKI 能否在 PLL170x 输出有效且 PCM1808-Q1将通过毛刺脉冲从 DOUT 输出数据的同时通过/掩蔽变化接收毛刺脉冲?

    ●打开系统电源

    -->/mask=L 并且 PLL170x 处于时钟暂停复位状态的低电平

    -->/mask=L->H

    --> PLL170x 被启用(输出激活)

    -->的输出并处于活动状态(SCKI 接收时钟)

    -->/mask 不能再次移动 H->L 或 L->H?  还是/mask 可以移动?

    ●关闭系统电源

    -->的输出并处于活动状态(SCKI 接收时钟)

    -->/mask 不能再次移动 H->L 或 L->H?  还是/mask 可以移动?

    --> PLL170x 被禁用(输出无效)

    -->/mask=H->L

    -->/mask=L 并且 PLL170x 处于时钟暂停复位状态的低电平

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshizaku、您好!

    屏蔽位用作使能/禁用、此信号可根据需要切换以停止或恢复输出。 数据将一直输出、直到 SCKI 暂停后稍稍稍稍稍稍高、然后变为零。 由于没有衰减操作、这是突然的、因此您的客户在停止时钟并使任何可能依赖于数据输出的放大器等任何内容静音时可能需要考虑这一点。 不过、这不是 SCKI 上的毛刺脉冲、因为这就是器件的预期运行方式。 不过、屏蔽位不应在值之间振荡、因为这可能会导致潜在的干扰、并且可能会显示为同步丢失、而不是 SCKI 停止、在此期间可能存在数据、但它将是未定义的数据。 因此、如果屏蔽位被切换、您应该至少等待数据变为低电平或恢复高电平、然后再重新切换、以避免异常操作。

    最棒的

    Zak