This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:TAS5720A-Q1削波问题。

Guru**** 1128430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960801/tas5720a-q1-tas5720a-q1-clipping-problem

器件型号:TAS5720A-Q1

e2e.ti.com/.../TAS5720AQ1_5F00_Module.pdf

上面有.sch 图。 当我开始将输出电压从14.4VDC 增加到17、18VDC 电平时、示波器探针检测到的输出信号正在以某种方式削波。 听到有噪音的咔嗒声。 声音失真。 在软件初始化阶段、不能访问数字削波器设置寄存器。

什么可能是问题?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karakas、

    您是否检查了 PVDD 引脚上的 PVDD 电压?、

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很清楚。 请查看上面附加的.jpg 文件。 SPK+引脚上有类似的东西。 有一个直流信号会导致问题。

     每当我尝试增大音量或电压时、振荡器上的直流信号都会干扰。 在某个地方存在错误或监督。

    是否由于输出滤波器而出现问题? 如何设计 LP 滤波器?

    我按照 数据表中提到的 TAS EVB 来放置组件。

    工作频率为50-5000Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ismail、

    很难看到该图中的所有内容、要澄清在该图上是否捕获了 PVDD 电压波形? 您能否在看到这些问题的低输出功率条件下捕获 PVDD 波形、然后在高输出功率条件下捕获这些输出伪影?

    此外、您能否将 FAULT 引脚添加到波形中、如果扬声器输出端存在直流偏移、则应会锁存 FAULT 引脚。

    查看您的原理图、我在 PVDD 引脚上看不到任何大容量电容、在高输出功率条件下通常需要使用该电容来防止电压骤降并确保稳定的性能。 如果您在更高的输出功率下发现问题、可能与此问题相关、您是否可以添加大容量电解电容器用于 PVDD 去耦、因为我怀疑这可能会导致您看到的一些问题。

    此致、

    Luis