This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:关于电流消耗

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955323/src4190-q1-about-current-consumption

器件型号:SRC4190-Q1

你(们)好

在数据表中、fs = 192KHz 时的流耗为 Typ66mA。

当 fs = 48kHz 时、电流消耗是多少?

与 FS = 192KHz 相比、当 FS = 48kHz 时、电流消耗降低了多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们现在没有任何数据可用于该器件在不同频率下的电流消耗。 一般而言、我希望它会下降、但我不确定它的值是多少。

    最棒的

    Zak