This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220 EVM 测试失败

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220EVM, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961347/tpa3220-tpa3220-evm-test-fail

器件型号:TPA3220
主题中讨论的其他器件: TPA3255EVM

大家好、

规格显示 TAS3220可支持100W、但要在20W 测试下烧坏、请提供建议、谢谢!

CH1 = Speak Output CH2 =音频输入 CH3 = CLIP_OTW CH4 =故障

PVDD=52V,输出 故障1KHz / 31.5V RMS/ 3 Ω 负载

 

https://drive.google.com/file/d/12rRX9v47o7Gw8tX6wk_3PNhCd-7qBlQt/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户是否实际为此器件提供了52V 电压的电源? 此器件的额定电压为32V!  

    您链接的视频还显示了 TPA3255EVM、而不是 TPA3220EVM。

    谢谢、

    Robert Clifton