This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100上电序列

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954220/tlv320aic3100-tlv320aic3100-power-up-sequence

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

请告知这是否是允许的上电序列。

1.8V IOVDD 和 DVDD 电源将首先出现、然后是 AVDD、HPVDD 和 SPKVDD 的3V 电源。  这与 AIC3100电源序列要求不同、因为 SPKVDD 不是首先出现的。  这是我们系统的硬件限制。  请告知这是否允许。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    AIC3100电源定序具有极高的耐受性、但遵循建议的序列将提供最稳健的运行。 当数字电源首次通电时、AVDD 可能会恢复到 DVDD 电平。 这将导致器件有可能向系统中使用该电源的其他器件提供电流。 编解码器的设计不是为了提供高电流、因此如果发生这种情况、可能会出现可靠性问题。  

    一旦模拟电源被加电、编解码器将恢复正常运行。 从数字电源到模拟电源的启动时间是多久?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron;

    为了不对 SPKVDD 进行反向驱动、我们要考虑 首先从3.6或5.0V 电源轨为 SPKVDD 供电、如数据表中所述。  我们将不会在应用中使用 D 类放大器、也不会使用 SPKR 输出。  您能否告知我们、对于3.6V 和5V、SPKVDD 的最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果不需要 D 类驱动程序、为什么使用 TLV320AIC3100而不是 TLV320AIC3101或 TLV320AIC316等器件?

    对于 SPKVDD 的电流消耗、我需要要求设计团队查看他们是否有相关数据。 我认为电流消耗非常小、因为驱动器处于关闭状态、并且输出端没有连接负载。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron;

    我们使用该部件是因为它是我们工厂的一个高性能产品、我们需要其他功能、但不需要 D 类输出。

    请告诉我预期的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    设计团队无法为我提供任何可量化的数据、但确实确认电流消耗非常低。  

    我在数据表中找到了以下规格。 当然、这是在所有其他模块关闭的情况下完成的。 如果需要、我可以在下周早些时候前往实验室、在 EVM 上进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron;

    谢谢你。  如果您可以在器件完全开启且 D 类器件未使用的情况下确认 EVM SPKVDD 电流、则会与客户一起关闭此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在 AIC3120EVM 上测量了电流(没有可用的 EVM、AIC3120是类似的器件、但具有 miniDSP)、我的测量值大约为~60-80uA。  

    此致、

    Aaron