This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:立体声模式下的功耗意外增加

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961323/tas5805m-unexpected-increase-in-power-consumption-in-stereo-mode

器件型号:TAS5805M

针对客户发布 TAS5805M:

我们最初在桥式单声道 PBTL 模式下使用此放大器驱动高频扬声器和中低音扬声器、但硬件交叉非常差。 我们决定尝试以1.1应用的形式运行、以利用 TI 放大器的内置交叉能力。 实际上、我将其设置为立体声模式、而不是 PurePath 控制台 UI 中所示的真正1.1模式、而是使用不同的 EQ 和分频器通过硬件交叉桥接单声道配置提高音质。 我这样做是因为1.1模式没有高频扬声器通道的交叉功能。 低音扬声器通道具有分频器、但在其他情况下、只有分频器在整个信号链中使用 EQ 时隙、而不是每个通道。

 

那么、这里是问题的出现位置。 当我们在 PBTL 模式下运行之前的样本时、我们有 N 小时的播放时间(可选由电池供电)。 当切换到立体声模式时、尽管基本上设置为1.1系统、但播放时间不超过2小时。 尽管有效地使用了大致相同的音频功率(至少根据我的理解)、但功耗却几乎翻了一番。 在这里、我需要帮助。 我想知道我选择使用立体声模式而不是1.1模式是否会产生功耗后果、或者是否有其他原因可能会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否在自己的系统上使用 TAS5805MEVM 进行此测试? 如果这是客户系统、您能否提供原理图? 如果您使用的是 EVM、您可以提供一个图、说明如何在这两种配置下连接扬声器、并提供 PPC3文件。

    此致、

    Luis