This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:可以将散热焊盘与 GND 平面相连吗?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960992/pcm1690-q1-is-it-ok-to-connect-thermal-pad-with-gnd-plane

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 PCM1690-Q1的问题。

是否可以将散热焊盘与 GND 平面相连? 如果没有,原因是什么?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    散热焊盘可以并且应该被连接至电路板接地。  它不会传导太多电流(除了一些非常小的泄漏电流)、因此可以连接到 DGND 或 AGND。

    谢谢、

    Paul