This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:即使 PCM5101A 是源极也需要输入阻断电容器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955439/tpa6139a2-input-blocking-capacitors-needed-even-if-pcm5101a-is-source

器件型号:TPA6139A2
主题中讨论的其他器件: PCM5101A

在 TPA6139A2数据表的第10.2.1.4节中、它说  

'需要将直流输入阻断电容器与音频信号串联添加到的输入引脚中
TPA6139A2"

如果输入来自 PCM5101A、是否仍然需要输入阻断电容器?  该数据表显示:

《使用 DirectPathTm电荷泵技术,PCM510xA 器件可提供2.1VRMS 接地中心输出,使设计人员无需在输出端使用隔直电容器》

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lippold、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    是的、由于器件输入偏置、因此需要使用这些直流输入阻断电容器。 即使输入来自 PCM5101A、电容器也会允许具有适当的共模电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答和清晰解释!