This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:tlv320aic1110

Guru**** 2443670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955431/tlv320aic1110-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110

我在另一个主题上读到、由于年龄和缺乏支持人员、AIC1110不推荐用于新设计。  我正在考虑在设计中使用它、因为它似乎是该系列中唯一支持 PCM 并内置 DTMF 生成的部件。

如果我构建的是 POTS 电话的本质含义、是否有另一种替代方案可在 PCM 接口上提供音频(连接到 FXO/DAA 接口芯片时需要此选项)并包含 DTMF 功能?

如果有淘汰计划、我不想使用此芯片进行设计。  网站仍然显示它处于活动状态。  此外、我在另一个设计中将该部件用作简单的 PCM 到音频桥接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您在论坛周围搜索并在发布前进行研究。  您可以肯定的是、当不需要此产品的某些功能(您对其中的许多功能感兴趣)时、我们通常会引导客户选择仍能满足其需求的不同产品。   

    器件处于活动状态、并将根据 TI 的标准产品生命周期预期保持活动状态、因此不会出现问题。   

    对于您的问题、您答对了、这是为数不多的几个产品之一、其中包括 PCM 扩展和其他非常以语音为中心的电话功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Colin。

    我还有几个与此相关的问题。  数据表的第29页指出:"所有输出端都存在 DTMF 发生器模块的音调、通过启用或禁用各个输出端口来控制这些音调。"  但是、第5页的方框图显示了在 PCMOUT 下游注入的 DTMF 输出。

    PCM 输出上是否也会出现 DTMF 音调? 我需要通过 POTS 电路将其发回。