This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:主时钟设置

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954987/pcm1753-q1-master-clock-settings

器件型号:PCM1753-Q1

大家好、我的客户将使用24kHz 采样频率、并希望检查是否可以使用12.288MHz 主时钟。 您能告诉我这是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    24ksps 和12.288MHz 主时钟正常。  这应该没有问题。

    谢谢、

    Paul