This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:您能否查看 PCM1861 & amp;PCM1754的原理图?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960642/pcm1861-could-you-review-schematic-for-pcm1861-pcm1754

器件型号:PCM1861
主题中讨论的其他器件: PCM1754

您好、TI 专家。

您能否查看 PCM1861和 PCM1754的原理图?

PCM1861将使用从模式。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    原理图看起来很好、仅需提及 PCM1861的几个方面:

    1) 1)您是否为 LDO 提供1.8V 电压以绕过它或这是 LDO 输出? 如果您要输入1.8V 以绕过内部 LDO、则 IOVDD 也必须为1.8V

    2) 2)我会确保您的抗混叠电容器为 C0G/NP0、以便它们不会在较高的信号电平下引入失真。

    您可能希望发布具有 PCM1754器件型号的另一个线程、因为此产品受不同组的支持、除非该线程与该器件型号关联、否则他们将看不到该线程!

    最棒的

    Zak