This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:关于 FMT 引脚

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955387/pcm1754-q1-about-the-fmt-pin

器件型号:PCM1754-Q1

尊敬的团队:

我的客户的条件是 FS=48K、SOC 输出32位数据、其中24位有效。 客户希望将24位设置为1754侧。 但是、当 FMT 设置为低电平时、数据格式为16至24位。 我们希望1754可以接收24位数据、但我们如何知道1754可以接收24位数据而不是16位数据?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件假定数据为24位。  如果 bck = 32×FS、则只锁存16位。  由于 I2S 是左对齐格式、因此它始终锁存最高有效位。  如果您提供 bck = 48×FS 或64×FS、它将锁存所有24位。

    谢谢、

    Paul