This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:EVM?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960955/pcm5252-evm

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他器件: PCM5242

我们是否有用于 PCM5252的开发板?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我有非常少量的 EVM 可为主要客户提供样片。  请注意、从性能角度来看、该器件与 PCM5242相同。  唯一的区别是它为我们的 D 类放大器实现了 SmartAMP 功能。  除非客户对这些功能特别感兴趣、否则我建议他们查看 PCM5242和 PCM5242EVM。

    谢谢、

    Paul