This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:I2C 时序要求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960830/tpa6130a2-i2c-timing-requirement

器件型号:TPA6130A2

专家您好!

我对 TPA6130A2的 I2C 时序要求有疑问。
首先、我对某些参数的理解如下。
TPA6130A2的保持时间(TH1)与 I2C 标准的数据保持时间(THD;DAT)一样。
另外、TPA6130A2的建立时间(Tsu1)与 I2C 标准的数据建立时间(Tsu;DAT)一样。

然后、TH1 (min)为10ns、但 THD:DAT (min)为0ns。
此外、Tsun1 (min)为300ns、但 Tsu;DAT (min)为100ns。
因此、当 TPA6130A2接收到最坏情况下的 I2C 信号时、我们无法与 TPA6130A2正确通信。
这种理解是否正确?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    您的理解是正确的。 由于 TPA6130A2 I2C 总线时序限制、在 I2C 数据最小时间裕度(或最坏情况)下可能会出现一些通信冲突。

    您需要确保 I2C 总线时间尊重 TPA6130A2 I2C 线路的时序限制。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.