This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:关于电流消耗

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955320/pcm1754-q1-about-current-consumption

器件型号:PCM1754-Q1

你(们)好

在数据表中、fs = 192KHz 时的流耗为 Typ66mA。

当 fs = 48kHz 时、电流消耗是多少?

与 FS = 192KHz 相比、当 FS = 48kHz 时、电流消耗降低了多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我在这个问题上犯了一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您能找到问题的答案、但数据表第7页的电气特性表中列出了 PCM1754-Q1的电流消耗:

      

    对于48kHz 的 fs、流耗可能与列出的 fs=44.1kHz 的值类似。

    吴约瑟