This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:如果未使用、则为 ZEROA 引脚状态

Guru**** 2563850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955295/pcm1754-q1-zeroa-pin-state-if-it-is-not-used

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

 如果未使用 ZEROA 引脚。 它可以保持断开、或者我们需要在哪种状态下保持 ZEROA 引脚。

谢谢、此致、

Gopi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、

    ZEROA 引脚是数字输出。 如果您不使用它、则可以将其保持浮动。

    吴约瑟