This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:未使用的 MC、MD、/MS 引脚

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955268/pcm1780-unused-mc-md-ms-pin

器件型号:PCM1780

您好!

如果我不使用 MC、MD、/MS 引脚、是否可以将这些引脚保持悬空?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadahiko-San、

    您应该能够将这些引脚保持悬空。 如果您查看数据表第5页上的端子功能、您可以看到这些引脚具有内部下拉电阻。

    该内部下拉电阻约为100kΩ Ω。

    吴约瑟