This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:麦克风可在生产电路板上录制更低或更大的声音

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955106/tlv320aic3106-microphone-recording-sound-lower-or-louder-in-production-boards

器件型号:TLV320AIC3106

我遇到了与 TLV320AIC3106相关的情况。 我发现一些主板通过麦克风录音获得更大的效果、一些主板较低(所有主板都使用一些代码)。 我尝试换用 TLV320AIC3106s 和麦克风电路中的几个部件、这些部件具有更大的电路板和更低的电路板、但更大的电路板总是更大的、更低的电路板总是更低的。 您能给我一些建议(电路、器件规格要求)来澄清这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您使用不同的器件测量哪些类型的输入电平差异?  AIC3106不是具有修整增益误差的精密器件、因此器件间的增益误差存在差异、您看到的差异可能在我们的预期范围内、误差应在+/-1dB 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。

    我使用 AIC3016通过电容式麦克风录制声音、然后使用 Audacity 软件比较结果。 在最坏的情况下、最佳电路板和较差电路板的差值超过10dB。 我之前提到过、我使用较大和较低的电路板来交换 AIC3016和多个器件、但较低的电路板始终存在这种情况。 假设问题与 AIC3016无关。 我不确定其他电路是否会造成这种问题。

    我需要更多的建议来找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我同意这与 TLV320AIC3106无关。  尝试仔细检查麦克风发出的原始音量、-10dB 低信道可能产生的声音更小。  然后查看是否有可能阻止端口的东西、或者组装/制造是否影响其性能。