请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254、
您好、支持团队、
客户调查 TLV320AIC3254和 TLV320AIC3204。 区别在于微型 DSP。 微型 DSP 有什么好处?
他们希望监控2kHz 信号并在1kHz 和3kHz 之间使用数字带通滤波器。 TLV320AIC3204是否可以在没有微型 DSP 的情况下实现它?
谢谢、
Koji Ikeda