This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:独立使用输入/输出通道

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955158/pcm3008-independent-use-of-input-output-channels

器件型号:PCM3008

大家好、团队、

是否可以将 PCM3008与每个输入和输出的 L 和 R 通道单独使用?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件上有单独的 DIN 和 DOUT 引脚、允许用户向 DAC 发送数据并单独从 ADC 接收数据。  这两个接口将共用一个公共 BCLK 和 WCLK。  这显示在主方框图中、DIN 输入数据被发送到 L 和 R DAC、DOUT 数据来自 L 和 R ADC 通道。