This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:数据表中显示的电容器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954947/pcm1802-capacitors-shown-in-the-datasheet

器件型号:PCM1802

您好!

我的客户对数据表中显示的电容器有一些问题。  请您发表您的意见吗?

 布局指南行中有这样的说明、但您能告诉我10uF 钽电容器的用途吗?  E2E 博文指出、它可以在更小的封装中提供更大的电容、因此、如果它们能够确保实际电容值为10uF、即使存在直流偏置影响、也可以改用陶瓷电容吗?

10.1.1 VCC 和 VDD 引脚
PCM1802的数字和模拟电源线必须旁路至相应的接地引脚
μF 0.1 μ F μF 电容器和10 μ F 钽电容器尽可能靠近引脚以最大限度地提高动态
性能。

2.数据表中的交流耦合电容器显示8Hz 截止频率、但它真的是8Hz 吗?  请告诉我为什么它是8Hz?  还是拼写错误、实际上是8kHz?  如果它们添加的电容器等于或高于1uF 以降低截止频率、会发生什么情况?

此处较高的满量程输入是否意味着大于0.6*Vcc (Vpp)?

10.1.3 VIN 引脚
μF 建议使用1 μ F 电容器进行交流耦合、从而提供8Hz 的截止频率更高的满量程输入
如果需要、只需在每个 VIN 引脚上添加一个串联电阻即可调节电压。

3、 请问为何推荐10uF 的电解电容呢?  如果它们确保10uF 的直流偏置影响、它们是否可以改用10uF 陶瓷电容器?

10.1.4 VREF1引脚
μF μF 在 VREF1和 AGND 之间使用0.1 μ F 的陶瓷电容器和10 μ F 的电解电容器
以确保 ADC 基准的低源阻抗。 这些电容器必须尽可能靠近放置
VREF1引脚、以减少 ADC 基准上的动态误差。

VREF2 引脚也是如此。  请告诉我、为什么它在这里推荐10uF 的电解电容器?  如果它们确保10uF 的直流偏置影响、它们是否可以改用10uF 陶瓷电容器?

10.1.5 VREF2引脚
VREF2和 AGND 之间的差分电压设定模拟输入满量程范围。 TI 建议使用
插入时、VREF2和 AGND μF 0.1 μ F 的 μF 电容器和10 μ F 的电解电容器
在使用有噪声的模拟电源时、VCC 和 VREF2之间的1 kΩ 电阻器。 这些电容器和
干净的模拟电源不需要电阻器。 这些电容器必须尽可能靠近放置
VREF2引脚来减少 ADC 基准上的动态误差。 满量程 kΩ 电平受这个1 μ A 的影响
减小3%。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  是的、在 PCM1802钽电容器发布时、是更有效的电介质材料、可在更小的表面贴装尺寸中实现更大的电容。  陶瓷电容器只要符合您提到的电容和电压额定值、就可以正常工作。

    2)  输入阻抗通常为20千欧。  因此、外部电容器(Cin)将在 fc = 1/(2*PI*20k*Cin)的频率下创建一个高通滤波器。  较大的电容器将产生较低的高通滤波器截止频率。  PCM1802包含一个集成数字高通滤波器、如果需要、也可启用或禁用该滤波器。

    3)  与#1的答案类似、在 PCM1802发布时、陶瓷电容器的尺寸和质量不如现在那么好。

    4)  与#1和#3类似、陶瓷电容器只要具有适当的直流额定值和电容值、就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您的快速回复。  除第2题外、您的回答已清除了我的问题。  我知道8Hz 截止频率不是一个拼写错误、客户可以根据需要更改电容值、因为它只是更改高通滤波器的截止频率。  此处的较高满量程输入会怎么样?  您在这里意味着多高的输入电压?  它是否>0.6*Vcc?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您正在询问我在下面复制的关于通过添加外部串联电阻器来增大满量程输入范围的注释。  外部电阻器与内部电路的输入电阻串联(请参阅图20)、从而降低电路的有效增益。 因此,在该配置中,满量程电压将>0.6*Vcc。  以这种方式使用产品时、请注意不要超出绝对最大引脚电压额定值。

    如果需要、只需在每个 VIN 引脚上添加一个串联电阻器、就可实现更高的满量程输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    请允许我确认另外一件事。  您是否有特殊的原因、通过使用内部20kΩ μ F 和外部1uF 电容器来实现8Hz HPF?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    得到的高通滤波器-3dB 频率将等于: 1/(2*PI*20000*0.000001)= 7.95Hz,大约为8Hz。  应根据您感兴趣的低频内容选择频率。