This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:通过 I2C 控制、4个 TAS5805 EVM

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953237/tas5805mevm-through-i2c-control-4pcs-tas5805-evm

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805

团队、

如何通过 I2C 控制4个 TAS5805来使用?

数据表标记为01011 (0x5x)、

但我无法控制4个 TAS5805

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、

    现在、操作过程是转储0X5C、0X5E 两个.CFG 文件、然后通过 PPC3的直接 I2C 导入生成的.CFG 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    4 Salve 地址由 ADR 引脚上配置不同的上拉电阻器值支持。 有关更多详细信息、请参阅数据表第39页的表4。

    除了0x5C 和0x5E、其他两个地址是0x58和0x5A。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我将结束这一主题的讨论。 如果有更多问题、请回复此主题。

    迪伦