This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:最小采样频率是多少?

Guru**** 2645575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954772/pcm1802-what-is-the-minimum-sampling-frequency

器件型号:PCM1802

您好!

如果我查看 PCM1802数据表、则会在顶部显示如下所示。

但是、如果我查看第4页上的建议运行条件、如下所示。

在第5页、它显示为16kHz。

问题

第4页显示的采样时钟和系统时钟与建议的工作条件相反(从32kHz 到96kHz 采样、从8.192MHz 到49.152MHz 系统时钟)、但最低采样频率是多少、首页显示的是16kHz、第4页显示的是32kHz?  还是正确的、当它作为主器件输出时、16kHz 最小、当它作为从器件输入时、32kHz 最小?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    您的图片没有显示出来、但我认为您的困惑让我感到困惑。 这在建议的规格表中看起来是一个错误。 我测试了该器件并确认其可在低至16kHz 的频率下工作、实际上我能够在低至8kHz 的频率下工作、因此16kHz 绝对不是问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    快速回复您的需求。

    当我写这个帖子时、我看到我粘贴的图像、但 这些图像在发布后消失了。  我仍然不知道如何将图像粘贴到这个 E2E 中、但最好知道 您可以理解我的意思、并且 PCM1802支持 fs=16kHz。

    此致、

    川崎市