This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805是否支持16kHz、16位 I2S 输入

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954774/tas5805m-does-tas5805-support-16khz-16bit-i2s-input

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、Sirs、

我们看到 TAS5805具有16位 I2S、采样率为16kHz、而32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz 和96kHz 采样率没有问题。 此器件是否支持16kHz 采样率? 在这种情况下、客户将使用 PBTL 模式。

采样率下的失真

在32kHz~96kHz 采样率下正常


----------------------------------------
#重置 TAS5805_TAS5806
宽5a 00 00
宽5a 7f 00
W 5a 03 02
宽5a 01 11.
宽5a 46 01
W 5a 03 02
执行05
#寄存器调优
宽5a 30 00
#将 DAC 增益配置为-12dB
宽5a 4c 48
#每4fs 斜升/斜降0.5dB
w 5a 4e bb
W 5a 4F b0
# FSW=384kHz、1SPW 模式、PBTL
宽5a 02 05
#唤醒 TAS5805_TAS5806
W 5a 03 03 03
宽5a 78 80
----------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年9月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据规范、TAS5805无法支持16KHz 采样率、而可支持16位数据格式。

    BR、

    Alix Wan。