This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:它是否仍然仅支持 Win2000或 WinXP?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954270/tlv320aic3101evm-k-does-it-still-support-only-win2000-or-winxp

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100

您好!

我的客户一直在调查 TLV320AIC3100。  EVM 用户指南显示"TLV320AIC3101EVM-PDK 是一套完整的评估套件、它包含基于通用串行总线(USB)的主板和评估软件、可与运行 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered操作系统(Windows 2000或 Windows XP)的个人计算机配合使用"。  它是否仍然仅支持 Win2000或 WinXP?  我想几乎没有任何客户会使用这些功能。  他们大多数使用 Win10、因此我希望现在也支持 Win10。  请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    是的、该软件仍可用于 Win200或 WinXP。 它还可与 Win7和 Win10配合使用。 使用 Win10时,应在安装软件之前禁用驱动程序签名实施。  

    可以通过联机快速搜索找到禁用驱动程序签名实施的过程。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    您的任何产品是否仍然仅支持 Win2000或 WinXP?  或者、如果在安装之前禁用了签名实施、您的所有产品现在都支持 Win10、您是否已如您所述?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    它们都应支持 Win10、但禁用签名强制。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢你的答复。  这是很好的了解。

    此致、

    川崎市