This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:低电压下的音频质量

Guru**** 2600105 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1604, OPA1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954729/opa1604-audio-quality-at-low-voltage

器件型号:OPA1604
主题中讨论的其他器件: OPA1644

OPA1604和 OPA1644的运行电压可低至+-2.2V。   当用于音频并运行关闭 时、假设 没有削波、则+- 4V 与在+12V 上运行相比、您会预期音频性能会有任何下降。  征求 最佳意见、我知道除非 在数据表中进行测试、否则无法保证。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jelly、

    OPA1604和 OPA1644的许多交流规格在4.5V 至36V (+/-2.25-+/-18V)电源条件下额定运行、但 THD+N 和 IMD 等失真规格在3Vrms=8.48Vpp 输出情况下额定运行。

    因此、我们必须考虑+/-4V 或更低电源条件下的失真会降低的风险。

    此外、请确认您的应用的输入共模电压(Vicm)。
    尤其是、对于 OPA1644、其 Vicm 在+/-4V 电源下限制为-4.1V - 0.5V、有时会导致难以在同相配置中使用 OPA1644。
    如果超出 Vicm 范围、我们必须考虑失真程度越高。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji