This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:输入数据流格式检测

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, DIX9211, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954970/dir9001-input-data-stream-format-detection

器件型号:DIR9001
主题中讨论的其他器件: DIX9211DIX4192

您好!

我的客户想知道 DIR9001是否能够检测 PCM、AC3或 DTS 等输入数据格式、并告知其外部 MCU 的格式。  有可能吗?  数据表中没有这样的内容、因此无法实现、但请让我确认。  如果不能、您是否有任何想法使其成为可能?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    DIR9001没有针对压缩的非 PCM 数据进行格式检测、因为这种数据不能解码为传统的 I2S、这是一种双通道协议、我们的器件没有多个 DOUT 引脚来支持多通道 I2S。 它仅提供包含在 AES3协议中的通道状态信息。 如果您需要格式检测、您将需要使用 DIX4192或 DIX9211等器件、但这些器件也由于同样的原因无法将其转换为 I2S。 但是,它们可以通过 S/PDIF 传递数据,并告诉您格式是什么。

    最棒的

    Zak