This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:DOSE FUNCH3引脚(编号4)用作 I2S DIN?

Guru**** 2648485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954032/pcm2706-dose-func3-pin-number-4-work-as-i2s-din

器件型号:PCM2706

典型电路连接3 在数据表(第30页)中、FUNCH3引脚用作 I2S DIN。 它看起来像是从放大器接收插入式信号。

如果我将电路设置为以下链接、我可以在 Windows PC 上发送和接收吗?

谢谢你。  

电路

www.pavouk.org/.../usbdacpcm2706i2s11_sch.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin、

    FUNCH3引脚可用作集成 DAC 的外部 I2S 输入、而不是用作将通过 USB 桥进行通信的数字输入。  此功能主要用于测试和调试、但没有实际应用。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。

    还有一个问题。

    TI 是否有支持 I2S 输入和输出的 USB 桥接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会。  我们有一些支持麦克风输入和耳机输出的器件:

    您可以从 CMedia 查看一些器件。

    谢谢、

    Paul