This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:我们能否将光纤 S/PDIF 输入更改为同轴 S/PDIF 输入?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, DIR9001, DEM-DIR9001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954868/dix9211-can-we-change-optical-s-pdif-inputs-into-coaxial-s-pdif-inputs

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件: DIR9001DEM-DIR9001EVM

您好、先生、

我可以对 DIX9211输入提出问题吗?

可以看到 DIX9211有12个 S/PDIF 输入端口,但只有2个同轴 S/PDIF 输入。 而客户在其产品中需要3至4个同轴 S/PDIF 输入。 我是否可以问 客户是否可以在添加缓冲反相器时将其他光纤 S/PDIF 输入用于同轴 S/PDIF 输入?

感谢您的回复。

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、DIX9211只能接受两个通道的小信号差分同轴电缆输入信号、而其他通道则用于 TOSLINK 型单端数字输入。  DEM-DIR9001EVM 上使用的电路可用于将同轴电缆输入转换为 DIR9001的适当数字输入、同样适用于 DIX9211。  我在下面粘贴了它以供参考、您可以通过 U002器件跟踪 CN001同轴电缆输入和 DIR9001的连接。