This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:从机模式下、md0能否直接连接到 GND?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954742/pcm1808-can-md0-connect-to-gnd-directly-when-slave-mode

器件型号:PCM1808

大家好、

客户将使用 PCM1808作为从器件。
它们希望将 md0、MD1和 FMT 引脚直接连接到 GND、但 EVM 显示这些引脚通过10k Ω 下拉。

这些引脚是否应连接到10千欧电阻器? 还是可以直接连接到 GND?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    当一个引脚可能被外部连接至任何东西时、我们在 EVM 上格外谨慎、所以我们在无意中将错误电压连接至引脚时添加了一些额外的电阻。

    如果您要设计电路板、可以直接将硬件控制引脚连接到 GND 或 VDD。